07.08.2017 15:05 | |
Beigetreten: 14.12.2016 Letzter Bes: 16.03.2023 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Ach ja im Anhang ist nun auch der Ausschnitt aus dem Oriental Motors Handbuch DateianhangAusschnitt Handbuch.zip (402 Downloads) |
14.08.2017 09:07 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Guten Morgen AllesGelb, Vielen Dank! Den "Comm_Load" hab ich nun in den OB1 verschoben und arbeite mit der Variable "first scan". Das klappt auch so weit und auch das Schreiben in mein Halteregister klappt nun . Ein Teil der Befehle ist nun möglich zu setzen und der Motor bewegt sich. Ich hab nun noch mal 3 Grafiken angehangen: Die Grafik "MB_Master-Halteregister" beinhaltet den Baustein "MB_Master" so wie ich nun den Motor über das Halteregister angesteuert bekomme. Die Datei "Querry Halteregister " war dafür meine Vorlage. Je nach dem, welchen Wert ich nun im Datenbaustein angebe, wird die Operation ausgeführt. Probleme macht mir nun noch die Umsetzung des Querrys der Grafik "Querrry mehrere Halteregister". Es handelt sich hierbei ebenfalls um einen Ausschnitt aus dem Handbuch von Oriental Motors. Wenn ich das richtig verstehe nutze ich hier die Modbus-Funktion 16. Aus der Tabelle der Tia-Portal Hilfe entnehme ich das ich entweder Mode 1 oder Mode 2 benötige. Aber wo liegt hier der genaue unterschied und welchen muss ich nehmen? Und wie muss ich meinen Datenbaustein aufbauen? Da stehe ich irgendwie total auf dem Schlauch Vielen Dank für die bisherige Unterstützung Rieneun DateianhangSkripptausschnitte.zip (325 Downloads) |
Folgen Sie uns auf