17.12.2015 11:48 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 28.08.2024 Beiträge: 842 Bewertung: (89) |
Hallo, anbei ein Auszug aus meinem Programm mit einer S7-1200 FW4.1. Hat alles funktioniert. Das einzige, wo ich etwas gebraucht habe ist der Versatz (um eins) bei der Registernummer: z.B. Pilz-Register 512 = Siemens 30513 Gutes Gelingen. Mfg mm76 DateianhangMB_mit_PNOZ_Multi.pdf (204 Downloads) |
13.01.2016 15:13 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hallo mm76, vielen Dank für Deinen Hinweis. Inzwischen bin ich auch auf den Fehler, den ich gemacht habe, gestoßen: Die Hardwarekennung, die man angeben muss, habe ich an der falschen Stelle abgelesen. In den Eigenschaften der Hardwarekonfiguration der CPU wird an 2 verschiedenen Stellen eine Hardwarekennung angegeben. An einer Stelle stand der Wert 65 und an einer weiteren der Wert 64. Ich würde gerne verstehen, warum es 2 verschiedene Kennungen gibt. Gruß Jörg DateianhangKennung.pdf (149 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf