15.04.2016 16:49 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 14.03.2024 Beiträge: 842 Bewertung: (89) |
Hallo, probier mal Hardware und Software komplett neu zu übersetzen. Hilft oft Wunder! Mfg |
18.04.2016 10:04 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Leider hat das nicht den gewünschten Erfolg gezeigt. Denoch vielen Dank. |
18.04.2016 11:30 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 1343 Bewertung: (141)
|
zwei weitere Ideen von mir: 1. IP Adresse des PC ist nicht im selben Adressbereich, wie die Steuerung. (wenn Ping funktioniert, kann das ausgeschlossen werden) 2. Du hast den Zugriff nur per HTTPS erlaubt, dass aber in der Adresszeile des Browsers so nicht eingegeben (https://192.168.0.1) |
Folgen Sie uns auf