29.12.2016 00:49 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hi Leute, Ich brauche bitte Hilfe bei meinem Projekt, ich möchte Daten von einem BMS (Batterie Managmement System) über RS232 in die SPS einlesen und deren Daten weiter verarbeiten und im HMI anzeigen lassen. Ich habe leider keine Erfahrung mit dem Daten ein und auslesen und das Handybuch half mir leider auch nicht weiter. Als Beispiel möchte ich von Seite 9/10 (des Anhangs) den SOC (State of Charge) auslesen und danach Ausgänge schalten sowie den aktuellen Wert im HMI anzeigen lassen. im Anhang is das Schnittstellenprotokoll des BMS. Ich habe selbst eine S7 1200 PCU 1212C, RS232 CM 1241 (6ES7 241-1AH32-0XB0) Ist das mit der SPS möglich? Wenn ja wie? =) Ich hoffe das mir jemand helfen kann, Danke! DateianhangEmus_BMS_Serial_Protocol_v2.0.8.pdf (227 Downloads) |
29.12.2016 11:07 | |
Beiträge: 3093 Bewertung: (322)
|
Hallo Mad-2, Gruß, |
12.01.2017 12:54 | |
Beiträge: 3093 Bewertung: (322)
|
unter den erweiterten Anweisungen gibt es ATH - ASCII to HEX |
Folgen Sie uns auf