Industry Online Support
Technical Forum
22.04.2013 12:28 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Guten Tag. Ich bin ein Neuling in dem Bereich der Netzwerkkommunikation. Jetzt stehe allerdings vor dem Problem, dass ich eine Kamera (Sick PI50) über eine S7-1200 mittels TCP/IP steuern soll. Die Kamera erwartet die Daten als String z.B. sMOD 0 . Mein vorgehen war bis jetzt: Verbindung mittels TCON aufbauen (nicht spez., TCP, IP und Port korrekt, SPS aktiver Verbindungsaufbau) -> Warten auf Done-Flag TSEND aufrufen. TDISCON aufrufen. Wie muss der Datenbaustein aussehen, aus dem ich die zu sendenden Daten hole? Kann dann z.B. einen String definieren, ihm den Wert 'sMOD 0' zuweisen und den String dann bei DATA vom TSEND angeben? Hat vielleicht jmd ein Beispiel? Ich bin für jede Hilfe dankbar. Als Anhang noch das Referenzhandbuch der Kamera. DateianhangInspector_PI_Reference_Manual.pdf (92 Downloads) |
23.04.2013 15:33 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Hat sich jetzt auch erledigt ;-) Hab den LEN des TRCV auf 65535 gestellt. Danke nochmals für die Hilfe. Gruß Goddi |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf