04.11.2014 09:20 | |
Beigetreten: 13.09.2006 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 170 Bewertung: (3) |
Hallo zusammen, darffür ein Projekteine S7-1212C mit WinCC V7.3 verbinden, doch genau an der Verbindung scheitert es. Diese Anleitung hab ich benutzt In der Systemsteuerung bei PG/PC Schnittstelle einstellen, habe ich die verbaute Netzwerkkarte (Auto) ausgewählt. Bei den Einstellungen in WinCCwurde die IP-Adresse der CPU,als Zugangspunkt "S7Online" und als Produktfamilie die S7-1200 ausgewählt. Der Vebindungsstatus in WinCC wird als "Abgebaut" abgezeigt, was ich so auch bestätigen kann . WinCC V7.3 läuft im Moment noch in der Demo-Version, denke aberdaran dürfte es nicht scheitern oder doch ?. An was könntedie Verbindungscheitern, stehe auf dem Schlauch!. Würde mich über Hilfe riesig freuen da ich sonst noch verzweifle . Gruß Dirk |
Zuletzt bearbeitet von: Dirk J. am: 04.11.2014 09:22 |
|
07.11.2014 12:13 | |
Beigetreten: 12.12.2011 Letzter Bes: 30.12.2020 Beiträge: 821 Bewertung: (39)
|
Hallo InRo, also ich habe mit WinCC V7.2 mit einer S7-1516-3DP und mit einer WinCC V7.3 mit S7-1214C und S7-1516-3DP kommuniziert. Alles ohne SIMATIC NET. @Dirk J. Ich habe meine PG/PC Schnittstelle nicht auf TCPIP.Auto sondern TCPIP.1 und mein Zugangspunkt in den Verbindungseinstellungen des Kanals ist S7ONLINE. Grüße Healthcheck |
Zuletzt bearbeitet von: Healthcheck am: 07.11.2014 12:25Grundkurs/Systemkurs WinCC V7: |
|
Folgen Sie uns auf