14.03.2012 10:12 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 12.09.2019 Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo Domi! OK, ich fürchte nur so schnell wird das nicht passieren... LG Michael |
06.07.2013 11:34 | |
Beigetreten: 04.06.2012 Letzter Bes: 17.10.2023 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Ich glaube du suchst so etwas: oder auch eine schöne Übersicht: Gruß
|
23.07.2013 13:44 | |
Beigetreten: 03.04.2013 Letzter Bes: 23.07.2024 Beiträge: 137 Bewertung: (20) |
Hi, alles was du machen möchtest habe ich unter folgendem Link schon mal beschrieben: /tf/WW/de/Posts/89870#top Ich habe meine Wohnung mit einer S7-1214 ausgestattet. (Licht und Steckdosen werden geschaltet, später eventuell auch noch Heizung) Dann habe ich eine anwenderdefinierte Webseite entworfen die für Mobilgeräte ausgelegt ist (nicht nur IPhones und Ipads, sondern auch andere z.B. Android Geräte) Wenn man sich die Webseite auf den Homescreen des IPads legt, sieht dieser so aus als wäre er eine App, also mit Icon. Außerdem wird der Linkadresse nicht angezeigt (damit das ganze nicht so "Safari-Mäßig" aussieht). Unter dem Link kannst du dir 2 Beispielbilder angucken, um zu sehen ob es das ist was du dir vorstellst. Auf der zweiten Seite habe ich dann noch mal das gesamte Projekt hochgeladen damit du damit mal ein wenig rumspielen kannst. PS. das anmeldeproblem habe ich auch gelöst, steht alles auf der ersten Seite. Im Anhang noch mal ein bild von der anwenderdefinierten Webseite: Gruß Jannes |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 26.07.2013 09:41Anhang reattached |
|
25.06.2014 11:07 | |
Beigetreten: 03.04.2013 Letzter Bes: 23.07.2024 Beiträge: 137 Bewertung: (20) |
/tf/WW/de/Posts/89870#top Aus Seite 2 Ist das gewünschte Projekt (V12) incl. Webseitenund auf Seite 7 oder 8 Findest du das gesamte V13 Projekt. LG und viel Spaß Damit! |
25.06.2014 11:14 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
Webseiten erstellen ist nicht so schwer. Einfach das vorgeschlagene Projekt anschauen und die Blöcke kopieren und anpassen an die eigenen Wünsche. Ein bisserl Hilfe ist auch immer http://de.selfhtml.org/ Viel Glück! P.S.: Hab hier nur reingeschaut, da ich auch an das Hausprojekt gedacht habe! Wurde aber ja schon erwähnt ;-) |
~(‾▿‾)~ |
|
Folgen Sie uns auf