23.02.2021 21:01 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 21.04.2021 Beiträge: 221 Bewertung:
|
Hallo Rainer, der Port für Telnet (Port 23) liegt nicht im empfohlenen Bereich. Dieser wäre 2000…5000. Siehe dazu auch Kapitel "Vergabe von Port-Nummern" des Handbuchs "SIMATIC STEP 7 Basic/Professional V16 und SIMATIC WinCC V16". Dennoch bin ich der Meinung, dass die Kommunikation funktionieren sollte. In der Konfiguration ist zu sehen, dass die PLC als passiver Teilnehmer konfiguriert ist (Parameter ActiveEstablished). Wurde hier schon versucht, die PLC den Verbindungsaufbau aktiv vornehmen zu lassen? Ich würde vermuten, dass am PC ein Telnet-Server läuft. Laut Screenshot liefert die TCON-Anweisung den Status 16#7000. Dies ist auch normal, solange kein Auftrag aktiv ist. Versuche doch einmal den Verbindungsaufbau über REQ zu starten und dabei eine Trace-Aufzeichnung über die Rückmeldesignale (DONE, BUSY, ERROR, STATUS) zu machen. Viele Grüße |
24.02.2021 08:03 | |
Beigetreten: 18.10.2006 Letzter Bes: 12.04.2021 Beiträge: 111 Bewertung:
|
Hi zobs01, wenn der Tip von Stefan auch nicht weiterführt, mach doch einfach mal eine Wiresharkaufzeichnung am PC. Dann siehst Du genau, ob was von der SPS ankommt. |
iba AG - Data Acquisition and Analysis the way it should be |
|
Folgen Sie uns auf