22.07.2015 16:37 | |
Beiträge: 861 Bewertung: (108) |
Hallo,
In der Zip Datei sind 4 Bilder dazu. Erst mal sollte ein Datentyp erzeugt werden (hier typeErr800). Nicht dran stoßen, den Datentyp hatte ich grad rumlegen. Dann wird ein remanenter Arbeitsspeicher-DB erzeugt (WorkFormat) und der nicht remanente DB mit dem Inhalt der Format-DB`s in jeweils einer Zelle des Arrays (FormatTabelle) in dem FB ist dann der Aufruf der beiden Bausteine zum Lesen aus und Schreiben in den Ladespeicher zu sehen. Hier muss kein Datenbaustein mehr indirekt addressiert werden. Auf das Array kann direkt mit dem Index zugegriffen werden. Das Programm müsste zwar etwas angepasst werden, aber so sollte die Philosophie der 1500 eigentlich ganz gut getroffen werden.
Grüße H0556 DateianhangFormat Dbs.zip (123 Downloads) |
22.07.2015 17:16 | |
Beigetreten: 18.02.2013 Letzter Bes: 12.03.2024 Beiträge: 102 Bewertung: (23) |
Ja, das ist korrekt, auch wenn es nur einen Format-DB gibt, der ein Array enthält. Das Konzept mit dem Array ist übrigens auch in einem der 1500-Handbücher unter "Speichernutzung für Rezepturen" beschrieben, incl. Import/Export mit csv-Dateien: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/59193101/45281063179
|
Folgen Sie uns auf