23.07.2015 12:54 | |
Beigetreten: 05.11.2009 Letzter Bes: 21.02.2019 Beiträge: 842 Bewertung:
|
Hallo, mir ist nicht bekannt, dass es dazu ein Tool gibt. Der Aufwand hängt ganz vom Programm ab. Wenn mit Adressregistern gearbeitet wird um auf Daten zuzugreifen, ist der Aufwand nicht unerheblich. Es müssten die Datenstrukturen und die Zugriffe geändert werden, da beim optimierten Baustein die physikalische Adresse der Datenzelle nur dem System bekannt ist. Die Datenablage ist auch im Programmierleitfaden für S7-1200/1500 ganz gut erklärt. Wenn auf einzelne Bits in einem DW, welches auch als Wort verwendet wird, müsste der Slice Zugriff angewandt werden. Grüße H0556 |
Folgen Sie uns auf