Industry Online Support
Technical Forum
05.03.2009 12:34 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Hallo, ich gestehe von der seriellen Anbindung über einen Wandler auf RS485 kann ich schwer was sagen... aber vielleicht hilft auch dieser FAQ schon etwas: Wie lässt sich eine MODBUS-Kommunikation mit S7-200 realisieren? Wenn es nicht weiter hilft würde ich vorschlagen einen Modbus-Master zu nehmen der über ein RS485 Interface direkt an die S7-200 angeschlossen ist. In dem Fall könnte man auch mit einem Modbus-Diagnosegerät über eine weitergeführte RS485 Schnittstelle die Daten analysieren. Viel Erfolg J_Bell |
Folgen Sie uns auf