09.02.2011 13:53 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo, hier ein Thread der die Projektierung einer PN - CPU beschreibt. Da ist auch ein Beispielprogramm vom Experten "J_Bell" dabei. Du kannst zum Beispiel mit Hyperterminal eine TCP/IP Verbindung via Winsock zu der PN-CPU aufbauen. Die S7 wäre dann Server und Hyperterminal ist dann der Client. Hyperterminal kann empfangene Daten visualisieren und Du kannst darüber auch Daten zur S7 versenden. Wenn Du diese Daten aber weiterverarbeiten möchtest, musst Du anstatt mit Hyperterminal mit einem Entwicklertool einen Client programmieren (VB6, #.Net C..)? Welche Hochsprache verwendet denn Eure hausinterne Software und auf welchem Betriebssystem läuft das denn da ab ? |
09.02.2011 13:59 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
oder evtl. mit http://libnodave.sourceforge.net/ |
~(‾▿‾)~ |
|
09.02.2011 14:10 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Na ob das auch über die PN Schnittstelle funktioniert ???? Da hat sich Siemens bestimmt was einfallen lassen |
09.02.2011 14:31 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
http://sps-forum.eu/showthread.php?t=37281 naja ob es die beste Lösung ist kann ich nicht sagen. Es gibt auch irgendwo ein Softwarepaket, dass auf die SPS zugreift auch via Ethernet und z.B.: DBs in Excel exportiert und umgekehrt. Dessen Name will mir aber grad nicht mehr einfallen. |
~(‾▿‾)~ |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
09.02.2011 15:14 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo, hier ein Link, der Dir vielleicht bei der Client - Programmierung hilft Winsock Anwendung programmieren Gruß Eleu |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf