Industry Online Support
Technical Forum
05.09.2006 10:55 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Hallo Dennis, also soweit ich das sehe ist eigentlich nichts zusätzliches notwendig. Hier meine Idee. Zur Anbindung über Ethernet kann ohne Frage das SOFTNET S7-Lean für Industrial Ethernet verwendet werden. Hierzu muß man aber die PC Station mit einem OPC Server konfigurieren der dann auch über DCOM ansprechbar ist. (Die Doku hierfür ist auf der Doku CD von SIMATIC NET in der OPC Dokumentation zu finden) Auf dem 2. PC muß dann über DCOM auf den 1. PC zugegriffen werden, das geht gerade in Excel sehr schön und kann über VBA Scripte gut gemacht werden. Eines ist aber sicherzustellen, der PC und auch Excel müssen die ganze Zeit an sein denn eine Aufzeichnung über längere Zeit ist mit dem OPC Server alleine nicht möglich. Als Kurse würde ich hierzu empfehlen: OPC Clientprogrammierung IK-OPCPRO DE OPC-Schnittstelle verstehen - Systemkurs IK-OPCSYS Hier noch ein paar Beispiele aus den FAQs mit teilweise anderen OPC Servern für SIMATIC: Wie lässt sich über EXCEL als OPC-Client mit PC Access als OPC-Server eine Variable des Automatisierungsgeräts grafisch darstellen? SIMATIC NET Schritt für Schritt: Excel OPC-Automation Client zum Zugriff auf S7-200 mit CP243-1 Ich hoffe das hilf. Viele Grüße J_Bell |
Folgen Sie uns auf