Industry Online Support
Technical Forum
19.07.2007 07:10 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
hi helli, das geht nicht so einfach. da es unterschiedliche verfahren in der belebung gibt, müßtest du erst mal im LV nachsehen, welches gefordert ist. ansonsten einfachste regelung nach sauerstoffgehalt mit sauerstoffzufuhr (regelung meist auf 2mg) in der nitrifikation und keiner zufuhr in der denitrifikation. aber nen standard hab ich persönlich noch nicht dazu gefunden. wir haben alle anlagen unterschiedlich und selber programmiert. viel erfolg gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
20.07.2007 08:50 | |
Beigetreten: 06.03.2006 Letzter Bes: 16.04.2024 Beiträge: 369 Bewertung: (101) |
Hallo helli, was für einen Standard suchst Du denn? Kannst Du die Regelaufgabe mathematisch beschreiben, so dass sie sich z.B. mit einem PID-Regler und seinen üblichen Zusatzbausteinenregeln lässt? Schau doch mal unter Modular PID Control nach. https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?query=pid-control&func=cslib.cssearch&content=skm%2Fmain.asp&lang=de&siteid=csius&objaction=cssearch&searchinprim=0&nodeid0=4000024&x=19&y=7 Es gibt auch einige Standardbausteine für Temperaturregler - aber das liegt wohl daran, dass es ganz viele Leute gibt, die Temperaturen regeln müssen. Es gibt auch Branchenlösungen, aber Kläranlagen sind da nicht dabei. Wenn es keine mathematische, sondern eher eine wörtliche Beschreibung der Regelstrecke gibt, dann würde ich den Regler in SCL selbst programmieren. Die Hochsprache macht die Software leichter lesbar. Besonders kompliziertere if - elsif - else - Konstruktionen oder Schleifen lassen sich mit SCL sehr übersichtlich programmieren. Viele Grüße Thomas |
Folgen Sie uns auf