Industry Online Support
Technical Forum
22.04.2012 16:58 | ||
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
OK das ist ja schon mal gut. Das ist meine CPU:
|
|
22.04.2012 17:15 | ||
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Oh, wenn ich nicht irre ist das Teil schon ziemlich alt, allzu große Sprünge kannst du nicht damit machen. Aber für ein Abschlußprojekt wird es wohl reichen... (Was ist das eigentlich für ein Projekt / Abschluß?) Hier der MPI-Stecker den du benötigst: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/7468911 An den axialen Abgang klemmst du das Panel an, auf die Sub-D Duchgangsbuchse kannst du dein Programmiergerät aufstecken. |
|
22.04.2012 17:27 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Welchen Adapter meinst du? |
22.04.2012 17:40 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
den MPI stecker geht da auch ein TP170A dran? oder nur tp177 bzw op177? |
Folgen Sie uns auf