04.07.2013 12:38 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Du liest den Bereich konsistent ein? |
05.07.2013 10:05 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
@IBN-Service: Die Werte sind dem OB1-PA zugeordnet. @phate: Auf die Peripheriedaten kann ich nicht bitgranular zugreifen (ist meiner Meinung nach generell nicht möglich!?) Wenn ich die Daten transferiere, werden sie ins ED geschrieben. Lösche ich die entsprechenden Zeilen bleibt der letzte Wert stehen - ein Beschreiben durch andere Quellen scheint also auch nicht der Fall zu sein. Habe auch keine gefunden. Eine Änderung des Adressbereiches des PACs zeigt das gleiche Verhalten - Daten über das PED abrufbar, im ED nicht sichtbar. |
Folgen Sie uns auf