24.01.2012 14:19 | |
Beigetreten: 11.01.2011 Letzter Bes: 26.02.2021 Beiträge: 376 Bewertung:
|
Hallo WernerLorant, um dein Vorhaben zu realisieren, kannst Du dir mal folgende Beiträge anschauen bzw. anhören. Hier die entsprechenden Links: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/56314851 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/54173102 Gruß Azteke0110 |
04.04.2012 16:54 | |
Beigetreten: 11.01.2011 Letzter Bes: 26.02.2021 Beiträge: 376 Bewertung:
|
Hallo WernerLorant, ja da hast du recht. Dafür wäre STEP 7 Professional V11 erforderlich. Andere Möglichkeiten sind wir jetzt nicht bekannt. Eventuell melden sich nochanderer Anwender zu deiner Anfrage, die dir eine andere Möglichkeit vorschlagen können. Frage am Rande des Geschehens. Kann es sein, dass du in früherer Zeit mal Fußballtrainerwarst bzw. noch bist? Gruß Azteke0110 |
12.04.2012 09:25 | |
Beigetreten: 13.01.2011 Letzter Bes: 09.09.2015 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo Azteke0110 erstmal danke für die Antwort. Ja genau...war mal ein eisenharter Hund als Fußballtrainer, manchmal wohl ein bischen zu hart. Deswegen bin ich jetzt Arbeitssuchend und mußte aus Geldmangel auf die Alm. Nebenbei programmier ich jetzt S7..dass darf die Arbeitsagentur aber nicht wissen! So, jetzt mal wieder was zu Thema...meinProblem lag eigentlich darin, dass ich S7-300 Bausteine, die in AWL geschrieben wurden (mit indirekter Adressierung, AUF DB, L DINO), nicht in die S7-1200 umgeschrieben bekam (FUP, KOP). Jetzt habe ich diese Bausteine in SCL geschrieben und u.a. die Befehle POKE und PEEK verwendet. Damit sollte es eigentlich funktionieren. Gruß WernerLorant |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf