26.05.2010 08:46 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 08.12.2015 Beiträge: 901 Bewertung: (136)
|
Hallo bersim, das klingt ja mal richtig abenteuerlich! Bei mir hat das noch nie mit diesem Panel (TP177B 6" Mono DP)funktioniert. Beim TP177B-4 hätte ich es dir geglaubt. Schau mal in den folgenden FAQ: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/32235096 Und das ist wichtig: Routing über den Transferkanal "S7 Ethernet" ist nur bei folgenden Geräten möglich:
Wenn du immernoch der Meinung bist, dann würde ich mich sehr über einen Screenshot freuen. |
26.05.2010 14:36 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
So hier mal der Screenshot |
28.05.2010 20:17 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Oder das Versehen liegt im SP2 ? |
31.05.2010 08:26 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 08.12.2015 Beiträge: 901 Bewertung: (136)
|
Hallo IBN-Service, ich bin schon stark der Meinung, dass das Versehen nur bei SP1 war. In dem Handbuch vom SP1 stand es genau so drin und den FAQ gabs ja auch schon ne Weile vor dem SP2. Grüße Manfred |
31.05.2010 11:24 |
|
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Hab bisher 2 Kollegen, die den SP2 installiert haben. Beide jammern über (verschiedene) Ungereimtheiten, ich warte daher, wenn möglich, erst mal den HF1 zum SP2 ab. |
15.06.2010 13:57 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, das Versehen liegt sicher im SP2, denn wir setzen das MP177 ein, dass laut FAQ http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/32235096 funktionieren soll. Ging auch wunderbar mit SP1, nach Installation von SP2 geht nix mehr. Wir haben es mit mehreren Installationen getestet, nirgendwo funktioniert es noch. Wir haben alles schon ausprobiert: Kopplung gelöst/wieder gekoppelt, Hardware neu übersetzt, NetPro neu übersetzt,... tut sich einfach nix !!! Das ist extrem ärgerlich, da man jetzt zu seinen Kunden reisen muss um mal kurz die Farbe von nem Button zu ändern. Meine Kollegen installieren jetzt wieder SP1 und wie jeder weiß, ist das auch kein Spaß. Falls einer ne Idee hat, wär ich dankbar für nen Tipp. Gruß Tobias |
19.06.2010 09:33 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Danke für den Hinweis. ich werde mir den SP2 erstmal noch sparen... |
05.08.2010 18:30 | |
Beigetreten: 05.08.2010 Letzter Bes: 10.01.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, seit SP2 funktioniert auch das nette Tool "NetToPLCSIM" nicht mehr! |
Folgen Sie uns auf