Industry Online Support
Technical Forum
24.01.2008 15:34 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (132) |
Hallo, in Bezug auf Ihre Anfrage haben wir für Sie ein kleines Beispielprogramm mit einer Schrittkette. Sie können einen Not-Aus über den Parameter OFF_SQ programmieren, dann wird die gesamte Schrittkette ausgeschaltet. Mit INIT_SQ schalten Sie die Schrittkette über den Initialschritt wieder ein. Sie können aber einen Schritt auch über die Interlock und Supervision mit den entsprechenden Bedingungen (UND, ODER Verknüpfungen) programmieren. Ist die Bedingung erfüllt (siehe Einzelschrittdarstellung bei Schritt 2), so wird die Schrittkette bei dem ausgewählten Schritt angehalten und rot dargestellt. Siehe auch hierzu die Beschreibung in der Onlinehilfe. Mit freundlichem Gruß Cicero DateianhangS7GRAPH.zip (931 Downloads) |
Folgen Sie uns auf