03.12.2018 12:35 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo, ich möchte gerne aus 5 unterlagerten S7 300- Stationen Daten mit einer S7400 aufsammeln. Die S7400 (6ES7 416-3ES06-0AB0 / V60 mit einem CP 443-1 (6GK7 443-1EX30-0XE0 / V3.0) soll als Client fungieren. Die unterlagerten S7 300 Stationen als Server. Ich habe dazu den folgenden FAQ gefunden: S7-Kommunikation mit den Bausteinen SFB14 ("GET") und SFB15 ("PUT") bei der S7-400: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/1819293 Kann ich dieses Beispiel auch für die Anbindung von S7-300er Steuerungen verwenden? Wenn ich es richtig verstehe, müsste ich nur 5 Verbindungen auf der S7 400 über Net Pro projektieren. Auf den 300er Steuerungen müsste im Anwenderprogramm nicht programmiert werden? Ich muss aus den Steuerungen eigentlich nur wenige Daten abholen. Senden muss ich gar nicht. Hat jmd. vllt. sogar ein kleines Beispiel für mich, oder sonst irgendwelche Tipps? Gruß Eleu Edit: Wenn ich nur in der S7 400 fünf S7-Verbindungen projektiere und in den S7-300 Stationen keine, dann muss ich diese Verbindungen als einseitige, unspezifizierte Verbindungen in der S7 400 projektieren. Richtig? |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 03.12.2018 14:01:46 |
|
04.12.2018 10:29 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 842 Bewertung: (89) |
Hallo Eleu, anbei ein Auszug aus einem Programm von mir. Viel Erfolg. Mfg DateianhangS7-300_S7-Verbindung_GET.pdf (547 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
05.12.2018 11:06 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo mm76, ich habe die Verbindungen projektiert und meine Bausteine eingespielt, aber ich bekomme leider keine Verbindung zu den remoten SPS`sen aufgebaut. In Net-Pro, wird mir bei allen 5 Verbindungen im Verbindungsstatus "wird grade aufgebaut" angezeigt. Ich habe auch schon versucht einmal eine remote SPS neu zu starten, aber leider ohne Erfolg. Ich habe einmal das S7 Programm von der S7400 (Client) angehangen. Im Wesentlichen ist alles im FB100 programmiert. In den 5 remoten Steuerungen, muss ich doch nur den DB60 übertragen? Sonst muss da nichts weiter gemacht werden, oder? Hast du, oder vielleicht sonst jemand eine Idee, warum die Verbindung nicht aufgebaut wird? Gruß Eleu Edit: In meiner S7 400 Steuerung ist online der SFB14 mit der Version 0.1 Ich habe aber offline mit einem SFB14 der Version 1.1 programmiert. Kann ich den SFB14 V1.1 einfach in die S7 400 laden? Den SFB14 V1.1 kann ich nicht in die CPU laden DateianhangPut_Get.zip (271 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 05.12.2018 11:10:30Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 05.12.2018 11:12:01 |
|
Folgen Sie uns auf