Industry Online Support
Technical Forum
06.10.2010 13:00 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (1) |
Hallo ich habe folgendes Problem: ich habe einen Embedded Controller 677-1DD10-0BA0 ich möchte eine TCP-Verbindung mit einer Andren Staton einrichten um ein byt zu empfangen. Mit der ISO-on-TCP-Verbindung geht das leider nicht. Funktioniert es mit einer S7-Verbindung und den Bausteinen AG-Send und AG-RECV? Die Andre-Station ist eine CPU 315. |
06.10.2010 13:15 | |
Beigetreten: 15.11.2006 Letzter Bes: 07.05.2021 Beiträge: 1319 Bewertung: (172) |
Was geht da nicht und wieso nicht? Probier mal den Open Communication Wizard und schau dir den folgenden FAQ an: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/29737950(da ist auch der Link zum OUC Wizzard drin) |
Have Fun! |
|
Folgen Sie uns auf