27.02.2018 10:30 | |
Beigetreten: 19.03.2015 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 59 Bewertung: (2) |
Hallo Gemeinde, auf der Suche nach einem Gateway von einer S7-400 (DP-Master) zur einer Fremdanlage habe ich folgenden Beitrag gefunden. https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/101495058 Kann man damit ein S7-Routing realisieren? Ich möchte die Ethernetschnittstelle der 1200er zur Fernwartung der 400er zugänglich machen. Diese ist über das CM1242-5 mit der 400er verbunden. Ist das damit Möglich und wie müsste ich das Konfigurieren?
|
27.02.2018 13:42 | |
Beigetreten: 19.03.2015 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 59 Bewertung: (2) |
Bei den Baugruppen der neuen Generation gibt es ja das S7-Routing nicht so wie man es aus der klassischen Welt kennt.
Da kann man bei jeder Baugruppe das erweiterte Laden ausführen. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109736340 Daher ist diese funktion im Datenblatt nicht aufgeführt, oder hab ich da was falsch verstanden? |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 27.02.2018 14:12:29Link optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf