02.01.2018 08:24 | |
Beigetreten: 02.01.2018 Letzter Bes: 11.08.2023 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen vielleicht kann mir jemand helfen. Habe S7_V55_SP4_HF11 installiert auf meinem Rechner. Beim Generieren der Hardware eines älteren Projekts das mit HF4 Generrierbar ist kommt immer der Fehler das die maximale Länge der Parametrierdaten beim Slave mit der Profibus adresse (6) überschritten ist. Das ist sehr Ärgerlich. Was kann man dagegen tun? MFG AutoGen_551981 ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 02.01.2018 23:53:28Neue Überschrift nach Splitten |
|
02.01.2018 10:51 | |
Beiträge: 861 Bewertung: (108) |
Hallo, schau dir mal folgende Beiträhe an. Das hat bei einem Kollegen auch schon mal geholfen. Grüße H0556 |
Folgen Sie uns auf