Industry Online Support
Technical Forum
17.09.2009 08:47 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen. Ich habe folgende Aufgabe: An einem PC hängen zwei S7-Stationen über Ethernet. Der PC besitzt zwei ETH-Adapter, die jeweils eine eigene Adresse in unterschiedlichen Subnetzten haben. ETH1 (192.168.0.1) verbindet zu S7-1 und ETH2 (192.168.10.1) verbindet zu S7-2. Die Trennung auf zwei Netzstränge ist kundenseitig vorgegeben zur Trennung der Unterlieferanten. Auf dem PC läuft eine Visu mit OPC-Zugriff auf beide S7. So weit so gut. Meine Aufgabe ist nun der zusätzliche Datenaustausch direkt zwischen den S7. Wer kann Tips dazu geben ? Anbei eine Skizze dazu. Dateianhang20090917083416285.pdf (81 Downloads) |
17.09.2009 10:50 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hi, habe das noch nicht gemacht, aber ich denke Du müsstest Deinen PC als Router einrichten. Obdas damitgeht, hängt davon ab, ob die Portweiterleitung (NAPT) damit funktioniert ? Guck mal hier: Abhängig vom Betriebssystem gibt es unterschiedliche Methoden: Siehe hier: (Bem.: Änderungen über Regedit auf eigenes Risiko) Dann könntest Du versuchen, eine einseitig projektierte S7-Verbindung in beiden SPS`sen einzurichten. Beispiel: Gruß Eleu
Korrektur: Da es sich um 300er SPS`sen handelt, ist das nachfolgende Beisiel vielleichtbesser: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18610307 Gruß Eleu |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 17.09.2009 12:49 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
18.09.2009 08:23 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo Eleu. 1. Die Einstellungen hast du richtig zusammengefasst - anbei hängt jetzt noch meine Skizze mit dem fertigen Aufbau. 2. Mit dem Routing hast du ebefalls recht. Prinzipiell muß das über die Registry aktiviert werden, was bei aber schon der Fall war. 3. Nach Rechner Neustart ändert sich nichts, da ich keine manuellen Routing-Einträge auf dem PC vornehmen muß. 4. Generell hast du natürlich Recht: Ein separater Router wäre die bessere Wahl. Mir ging es hier mehr um die prinzipellen Funktionen des Aufbaus. Im Anhnag ist ein zip-Archiv mit der Skizze und meinem S7-Projekt. DateianhangSPS Vernetzungen.zip (84 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf