25.01.2013 07:34 | |
Beiträge: 1547 Bewertung: (129)
|
Hallo, wenn beide DB´s in deinen Steuerungen vorhanden sind sieht es soweit ganz gut aus. Mit dem S/R Flip Flop hast du zwar eine Flanke, leider aber auch eine dauer 1. Auch die Rückgabewerte wie Done oder ERROR stehen nur für einen zyklus an. Mach am besten mal einen Zähler auf das Done oder Error Bit, dann siehst du, ob da was passiert. Es macht auch sinn, mit dem Error Bit sich mal den Status in einen Merker zu kopieren, dann weiß man was der Baustein zurück meldet. Wie das mit der Flange gemeint ist und wie man die Bausteine am besten handelt findest du unter diesem Link: Wie werden die Kommunikationsbausteine FB14 "GET" und FB15 "PUT" für den Datenaustausch im S7-Programm einer S7-300 CPU programmiert? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22792404 Sollte soweit auch für Deine Anwendung gültig sein. Viel Erfolg |
Folgen Sie uns auf