28.08.2008 14:12 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Hallo, hmmm... sag mal, was hast denn Du für Hardware? Eine CPU 413-3??? Schickst Du die mir mal? Ich weiß nicht... ich nehme mal an das es doch eher eine CPU 414-3 ist. Eine CPU 414-3 ist nicht wirklich langsam... aber man kann es auch mit der Kommunikationslast übertreiben, darum würde ich als erstes fragen ob es vielleicht sein kann das die PN Schnittstelle, über die auch S7-Verbindungen gehen sehr belastet ist. Kommt da noch mehr Kommunikation drüber, sowas wie weitere S7-Kommunikation oder vielleicht viel oder zeitkritische PN IO Peripherie? Du schreibst das Du über VPN aber gut an die Steuerungen ran kommst, wobei die Kommunikation über STEP7 eigentlich die niedrigst Prior ist. Kann es sein das die Firmware der CPU nicht ganz auf dem neuesten Stand ist? Wenn Du Dir nicht sicher bist, schau mal unter: Betriebssystem-Updates für S7-414-CPUs Da stehen die aktuellen für jede Version drin. Viele Grüße J_Bell |
30.08.2008 19:42 | |
Beigetreten: 22.12.2006 Letzter Bes: 25.01.2022 Beiträge: 1742 Bewertung: (308) |
Hallo, Sind beide SPS in dem gleichem Projekt projektiert? Falls nicht, ist es sichergestellt dass nur eine Seite der Verbindungen aktief ist fuer die Verbindungsaufbau? Auch hilfreich waere eine Aufnahme vom Datenverkehr bei ausgefallene Verbindungen, um zu sehen: - wird tasaechlich eine Verbindungsafbau versucht - wird diese tasaechlich empfangen - wir diese Verbindung abgelehnt und warum. Kann mann mit Wireshark (www.wireshark.org) realisieren (freeware). |
Best regards |
|
02.09.2008 13:26 | |
Beiträge: 44 Bewertung: (0) |
hallo, ich persönlich benutze das Programm iMap von siemens. dieser baut die Verbindungen selber auf. ist auch die Schnellste verbindung zwischen zwei CPU. ich Persönlich kann nur dies empfehlen. Da ich einfach schlechte erfahrungen gemacht habe mit S7-Verbindungen. das programm kannst du herunterlanden und mit einer Trial Version arbeiten. max 5 Verbindungen. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22557412 wenn du hilfe brauchst steh ich dir jeder zeit zurverfügung. Das Programm ist ganz einfach zu bedienen. Eine Verbindung hast du innert 10min erstellt und runtergeladen. grüsse aus der Schweiz |
Folgen Sie uns auf