15.01.2015 08:12 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Schönen guten Morgen, ich beschäftige mich nun seit einiger Zeit mit dem Webserver in der SPS. Ich habe auch schon nach langen hin und her eine Seite erstellt, wo mir die reinen Strings aus der Sps via z.B. Nun möchte ich aber, dass wenn ich eine Variable von der SPS bekomme, ich mit dieser ein Bildwechsel erreiche. Und bin da auf Ajax gestoßen, diese Sprache kann ich aber 0 . 2.das ganze geht nur im Firefox. im HMI läuft sofern ich weiß XP mit einem Internet Explorere . 3.Wie kann ich mit Ajax oder jquery ein Bild nehmen und eine Variable in der SPS auf 1 Setzen wenn ich auf dieses Bild klicke. im Anhang das Programm mitder bis weil bestehende Webseite. DateianhangWeb2PL_1.zip (128 Downloads) |
16.01.2015 07:32 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
niemand eine Idee?! |