Industry Online Support
Technical Forum
12.11.2009 08:39 | |
Beiträge: 3609 Bewertung: (29)
|
Import einer technischen Frage eines Benutzers Rainer84schrieb: Hallo zusammen. Ich mache zur zeit ein Projektarbeit bei der ich Geräte über Profibus PA mit einer S7 315 verbinden muss. Die Komunikation zu allen Geräten funktioniert außer zu einem Samson Stellungsreger 3730-4 Ich habe die GSD Datei installiert und in der Hardware eingebunden. Mit dem SFC14 hab ich die Komunikation aufgebaut doch vom Stellungsreger bekomme ich keine Antwort. Was muss ich tun bzw. einstellen mfg Rainer |
16.11.2009 23:00 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 21.03.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo Rainer, das kling eigenartig würde ich sagen. Mit dem SFC 14 werden ja die Daten gelesen, die im Master vorliegen von dem Slave. Liefert der Baustein eine Fehlermeldung? Du musst die Eingangsadresse von Deinem Slavenehmen damit es funktioniert. Zum Schreiben von Daten benötigst Du den SFC 15. Vielleicht braucht Dein Stellungsregler ja noch Daten bevor er etwas tut? Hier mal der Link zum Handbuch Systemsoftware für S7-300/400 System- und Standardfunktionen. Dort sind die Bausteine beschrieben. Was aber auch richtig gut ist, ist die Online-Hilfe von STEP7 an der Stelle. Viel Erfolg Sabine |
Folgen Sie uns auf