03.10.2005 23:23 | |
Beiträge: 264 Bewertung: (59) |
Hallo Roman, Leider habe ich auch keine Erfahrung mit der SAPI Schnittstelle mit freier Nutzung über C oder C++. Ich denke aber, dass Du im Endeffekt eine Projektierte Verbindung erstellen musst, und auf jeden fall der Stationsmanager / Komponenten Konfigurator auf dem PC eine funktionierende Konfiguration aufweisen muss, und keine Fehler anzeigen darf. Ausserdem natürlich Netpro konfiguriert und geladen (so wie ich deinen Beitrag verstehe hast Du das aberauch schon gemacht) |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 15.12.2010 08:01link editiert |
|
03.10.2005 23:39 | |
Beiträge: 264 Bewertung: (59) |
Hallo Roman! Habe noch was gefunden. ->es wundert mich, dass Du keine aktuelleres Handbuch gefunden hast. Auszug aus dem Handbuch PC-Stationen in Betrieb nehmen - Anleitung und Schnelleinstieg Ausgabe 05/2005 -> also ziemlich aktuell! >>>Zugangspunkte den einzelnen Baugruppen zuordnen Durch die Zuordnung eines Zugangspunktes zu einer Schnittstellenparametrierung wird der Zugriffsweg einer Applikation festgelegt. Diese Zuordnung ist nur für Applikationen notwendig, die die C-Schnittstellen (z.B. SAPI S7, SAPI FMS, DP-Lib, SR-Lib) verwenden und zur Adressierung eines Geräts den Applikationszugangspunkt verwenden. <<< http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/13542666 Ahja, der NCM Manager ist meines Wissens nur eine Art Ersatz für den Simatic Manager zum einstellen/laden der PC-Konfiguration, wenn auf einem Rechner kein Step 7 sonder nur das Simatic Net installiert ist. Hoffe Dir damit geholfen zu haben, mfG... ...neo |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 15.12.2010 08:01link editiert |
|