17.08.2010 09:14 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo J_Bell, du findest das in der Bedienungsanleitung - incl.Screenshot - siehe Kap. 5.7.3 http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=en&objID=18703650&subtype=133300 SCT müsste das Release V2.2 sein. Du nattest hier nicht alles auf die externe IP Adresse des Scalance S ! Das Endgerät, auf dases ankommt, nattet auf eineIP Adresse im externen Netzwerk, die nicht die konfigurierte IP Adresse am externen Port ist ( das wäre ja die Default Einstellung ). --- Warum hier überhaupt der Scalance S natten muss weiß ich nicht. Eigentlich ist ja der DSL-Router für das natten zuständig. Ich nehme jetzt mal an, dass der Scalance S hinter einem DSL-Anschluß hängt und aus einem wichtigen Grund zwischen Scalance S und DSL-Router genattet werden muss. --- |
Zuletzt bearbeitet von: microbug am: 17.08.2010 09:18 |
|
17.08.2010 11:12 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Hallo microbug, bitte verzeih meine Sturheit... aber könntest du anhand meines PDFs kurz erklären wo ich bei den verfügbaren Optionen des SCALANCE S602 die Firewallregeln eintragen darf? Das Handbuch ist mir als solches bekannt, die Funktionen gehen auch, sofern man einen SCALANCE S612 oder S613 hat... aber bei einem S602? Vielen Dank für Deine Hilfe. J_Bell DateianhangSCALANCE S 602.pdf (136 Downloads) |
17.08.2010 11:19 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Hallo, sorry, ich glaube der Screenshot des "entscheidenden" Bildes ist etwas klein, vielleicht ist dieser etwas deutlicher. J_Bell |
17.08.2010 11:54 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Hallo, danke, damit haben Wir auch das Problem von Alex gelöst. Viele Grüße J_Bell |
Folgen Sie uns auf