10.06.2021 08:14 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 2714 Bewertung: (440) |
Hallo BKrobotics, eine Anleitung für die Konfiguration von VLAN findet sich unter Strukturierung eines Netzwerks mit VLAN. Für Deine Anwendung wäre ein Router vermutlich deutlich besser geeignet als ein Switch. Bei meinem letzten Kontakt mit dem SCALANCE S615 musste ich den Support kontaktieren. Der konnte mir sehr schnell weiterhelfen. Vielleicht solltest Du auch einen Support Request erstellen. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf