02.08.2006 09:40 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Hallo, also dass muß gehen, auch mit STEP 7 V 5.3 SP 3 + HF. Ich habe hier ein Beispiel angefügt das die Konfiguration eines SCALANCE X beschreibt. Insbesondere ist allerdings wichtig folgendes zu beachten:
Wenn das alles passt muß es gehen. Hier noch die beiden PDF’s die es kurz beschreiben. DateianhangPROFINET Configuration.zip (418 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: J_Bell am: 02.08.2006 09:43 |
|
04.08.2006 16:18 | |
Beigetreten: 06.04.2006 Letzter Bes: 05.02.2024 Beiträge: 604 Bewertung: (56) |
Hallo Thomas, Vielleicht ist die neue GSDML-datei nicht in die Hardware update integrirert. Dann konnen Sie Ihre Hardware mit die GDML files aus die folgende link updaten: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23680000 WennSie dieseGSDML-datei installiert kommtin die Hardware Katalog ein neues Map "Network components" --> "Scalance X200 Switches", wo auch die neue Switches welchen kommen jetzt stehen und da ist die GSDML Datei von 20060321 anwesend. Best regards, INS |
Best regards, |
|