04.02.2020 20:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33790 Bewertung: (4197)
|
Ich habe jetzt noch als Prellausgleicher eine Ein-Auschaltverzögerung eingefügt. Eventuell musst du mit den Zeiteinstellungen (B006) experimentieren. DateianhangTrockner_V2_0BA8.Standard.zip (65 Downloads) |
04.02.2020 21:54 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33790 Bewertung: (4197)
|
Es ist ja alles auf 230 VAC. Sind auch überall die gleichen Phasen? |
08.02.2020 14:33 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 343 Bewertung: (34) |
Versuch es doch mal so.
DateianhangSchaltverzögerung.zip (63 Downloads) |
08.02.2020 14:39 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33790 Bewertung: (4197)
|
Und was soll deine Schaltung bringen? Es steht doch fest, dass es an der Hardware liegt.... |
Folgen Sie uns auf