10.04.2011 16:48 | |
Beigetreten: 09.04.2011 Letzter Bes: 08.05.2011 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Guten Tag an alle, hier im Forum ! Ich würde gerne einmal die Meinung von professionellen LOGO-Schaltplan-Erstellern zu meinem Entwurf (im Anhang) mitgeteilt bekommen. Ich habe mich an einer Lampensteuerung (welche nicht konventionell Realisierbar ist, da eine bestehende Beleuchtung mit einer 3-adrigen Leitung versehen ist) mit der LOGO versucht. Die Anforderungen für die Steuerung der Lampenreihen, sowie eine kurze Beschreibung, habe ich im Schaltplan vermerkt. Gruss Gerald DateianhangL-St - V 1-0.lsc.zip (181 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: GKF1964 am: 10.04.2011 18:11Schrebfehler in Schaltplan ausgebesert. Zuletzt bearbeitet von: GKF1964 am: 10.04.2011 17:54Fehler ausgebessert Zuletzt bearbeitet von: GKF1964 am: 10.04.2011 17:53 |
|
12.04.2011 00:13 | |
Beigetreten: 09.04.2011 Letzter Bes: 08.05.2011 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Guten Morgen, an alle Foristen ! Ich habe den Schaltplan etwas verfeinert. In der SIM läuft er ohne Probleme. In der Anlage kann ich ihn zuerst nächste Woche testen. Eine Beschreibung zur Bedienung steht im Anhang des nächten Beitrages. Gruss Gerald DateianhangL-St - V 1-4-0.lsc.zip (109 Downloads) |
12.04.2011 00:15 | |
Beigetreten: 09.04.2011 Letzter Bes: 08.05.2011 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Guten Morgen, an alle Foristen ! Im Anhng stelle ich die Bedienungsanleitung zum Schaltplan ein. Ist noch nicht ganz fertig. Die Bedienung ist aber beschrieben. Gruss Gerald Dateianhang20110411 Bedien LaSteu 2011 2-x V1-4-0.doc - NeoOffice Writer.pdf (139 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: GKF1964 am: 12.04.2011 11:44Korrektur der Bedienungsanleitung |
|
28.04.2011 17:35 | |
Beigetreten: 09.04.2011 Letzter Bes: 08.05.2011 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Guten Abend ! Ich habe den Schaltplan nun testen können. Funktioniert. (Wichtig - Taster müssen "Schliesser" sein) Eine Version mit Taster als "Öffner" steht auch zur Verfügung. Hier stelle ich für alle, welche den Schaltplan gebrauchen können, diesen kostenlos zur Verfügung. Schaltplan: 2 Lampenreihen 2 Taster (Manueller und Automatischer Betrieb) 1 Schaltsteckdose Zykluszeiten können über die Zeitgeber verändert werden. (z.B. kürzer für schnellere Tastereingaben - länger für langsamere Tastereingabe.) Wichtig: der Schaltplan muss auf jedenfall nochmals "elektrisch", von einer qualifizierten Person, geprüft werden. Schaltplan-Chemata im nächsten Abschnitt. Mit freundlichen Grüssen Gerald K. Friedrich DateianhangLaSteuer 2-2-1 V 1.5.0 lsc + pdf.zip (141 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
06.12.2011 13:31 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Guten Tag - Logo User/innen ! Nach dem ich mich nicht mehr anmelden konnte, muss ich nun unter einem neuen Namen veröffentlichen. Ich habe nach etlichen (aktiven und erfolgreichen) Testphasen die Lampensteuerung noch erweitert. Ich stelle hier die momentane Version zur Verfügung. Es sind einige zusätzliche ( sinnvolle oder auch nicht so sinnvolle) Features hinzugekommen. Gruss Gerald DateianhangLaSteu 4-3-1 V 1-6-5-(1-6-0)-Logo GKF - Freeware.zip (99 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: G-K-F am: 12.12.2011 18:03Habe heute nochmals eine überarbeitete Freeware-Version eingestellt. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
20.12.2011 16:09 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Guten Tag, veehrte Foristen ! Ich stelle nunmehr die letzte Version (Finale Version) des Lampensteuerungs-Pgm in der Version 1-6-5 (1-7-0) ein. Die Steuerung läuft mittlerweile (bis auf kleine Anpassungen-wenn die Eltern immer etwas dazu wollten) seit 5 Monaten ohne Ausfall. Man kann also sagen, die Steuerung verrichtet ihren Dienst. Wer Fragen bzgl. des Anschaltplanes oder des Steuerungs-Pgm hat kann diese gerne stellen. Ich stelle im nächsten Beitrag, ein Bild der Verdrahtung ein. Gruss Gerald DateianhangLaSteu 4-3-1 V 1-6-5-(1-7-0)-Logo GKF Freeware-Finale Version.zip (118 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
15.11.2012 22:55 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Guten Abend ! Nach nunmehr über 12 Monate Laufzeit ohne Probleme stelle ich, für Interessierte, noch eine abgeänderte Version zur Verfügung. 1) V 1.6.5 (1-7-0) Für Fragen stehe ich hier im Forum zur Verfügung. (Hoffentlich bleibt diesmal mein Login bestehen) Gruss Gerald DateianhangLaSteu 4-3-1 V 1-6-5-(1-7-0)-Logo GKF Freeware-Finale Version.zip (92 Downloads) |
15.11.2012 22:57 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hier die geänderte Datei. 2) V 1.6.5 (1-7-5)(oB) Für Fragen stehe ich hier im Forum zur Verfügung. (Hoffentlich bleibt diesmal mein Login bestehen) Gruss Gerald DateianhangLaSteu 4-3-1 V 1-6-5-(1-7-5)(oB)-Logo GKF Freeware-Version.zip (117 Downloads) |
08.09.2015 08:36 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Einen schönen Tag an alle Foristen, da meine Schaltung aus dem Jahre 2011 auf Logo V8 portiert wird habe ich einen Teil davon umgestellt und mit "LogoControl" visualisiert. Für Test- bzw Anschauungszwecken habe ich die Visu-Applikation für jeden zugänglich und bedienbar im Internet bereit gestellt. Erreichbar unter: Demo-Visu Lampensteuerung Gruß Gerald |
Zuletzt bearbeitet von: Gerald-1964 am: 08.09.2015 08:38:47Zuletzt bearbeitet von: Gerald-1964 am: 08.09.2015 08:40:43Zuletzt bearbeitet von: Gerald-1964 am: 18.10.2015 18:48:15 |
|
Folgen Sie uns auf