08.07.2016 09:32 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 32874 Bewertung: (4064)
|
Hier mal ein Vorschlag. Die Lichtschranken habe ich so ausgewertet, dass sie bei Nichtbelegung 1-Signal ausgeben. Wird Lichtschranke 1 belegt und Lichtschranke 2 ist noch frei, wird ein RS-Speicher gesetzt. Dieser Speicher schaltet den Impulsgeber ein, welcher wiederum den Ausgang für das rote Licht ansteuert. Werden beide Lichtschranken wieder frei, wird der Speicher wieder rückgesetzt und das grüne Licht eingeschaltet. Erfolgt die Einfahrt verkehrt herum oder beide Lichtschranken werden gleichzeitig belegt, bleibt das grüne Licht an. DateianhangAmpel.zip (48 Downloads) |
08.07.2016 14:37 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo IXO 65, herzlichen Dank für den Vorschlag der schon fast genauso passend ist. Ich habe das Ganze noch etwas erweitert, denn es gibt noch die beiden Eingänge "Tor ist offen", "Tor ist geschlossen" die integriert werden sollen. Allerdings bin ich noch nicht zum Schluss gekommen... Die Ampel sollte erst "anspringen" wenn das Tor offen ist, dann aber nach einer Zeit "x" (z.B. 20sec) wieder abschalten wenn die Lichtschranken nicht betätigt werden. Wenn die Lichtschranken in der Reihenfolge 1-2 durchfahren werden, dann soll die Ampel wieder anspringen. (In diesem Fall rot blinkend) Sollte dies erfolgen solange die Ampel noch grün ist, dann sollte diese auf natürlich umgehend auf rot-blinkend umschalten. Bei "Tor zu" sollte alles abgeschaltet sein. Letztes Feature: Wenn das Tor auffährt (also den Eingang "Tor zu" verlässt) bis der Eingang "Tor auf" kommt sollte "rot blinken" DateianhangAmpel V2.lsc.zip (55 Downloads) |
Folgen Sie uns auf