17.06.2012 19:18 | |
Beiträge: 27 Bewertung: (0) |
Bei einer Fussboden Heizung soll über eine 0BA7 DC 12/24V die Temperatur geregelt werden ->Einstellungen werden über ein KTP400 HMI gelöst Bevor ich das HMI Projektiere mach ich den Schaltungsaufbau für die LOGO Des wegen ein Kreis Versuchsweise aufgezeichnet Mit dem Eingang AI3 wird die Temperatur gemessen und mit Block B001 wird das Signal verstärkt an den Block B008 Analgoer Schwellwert Schalter weitergeleitet Bei einer gewissen Abschalt Temperatur Q1 Abgeschalten bzw. Bei einer gewissen Temperatur eingeschalten. Dies ist jetzt nur ein grobes Programm was in der Theorie funktionieren sollte. Ist dies so oder nicht? mfg Peter DateianhangLOGOSoft Comfort - Test.lsc.pdf (75 Downloads) |
Folgen Sie uns auf