22.11.2012 12:45 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Hallo Piusfuchs, hier hätte ich einen kleinen Programmvorschlag. Vielleicht ist es ja genau das was du suchst! Am LOGO!-Display könntest du die beiden Zeiten anpassen. Einfach für ein paar Sekunden ESC drücken und dann die gewünschte Zeit auswählen und OK drücken. Dann mir Cursor die Werte ändern und mit OK bestätigen. Gut Schuss weiterhin DateianhangD:\Scheiben.zip (115 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Mc Muffin am: 22.11.2012 12:47 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
22.11.2012 16:52 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
So ist es |
22.11.2012 22:26 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo, die kurzen Ausgangsimpulse (Schliessen von 0, 3 s Dauer) dürften mi den typischen Relaisausgängen nicht (sicher und wiederholbar) zu realisieren sein. Bei Anwendung von Transistorausgängen (Zusatzmodul), die dann Triacs oder andere elektronische SchaltRelais ansteuern sollte die Aufgabenstellung zu lösen sein....ist natürlich teuerer.... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
28.11.2012 10:15 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo Betel, vielen Dank für den Hinweis. Ich habe die Schaltung von Mc Muffin mal aufgebaut und sie funktioniert tadellos. Die Ausgangsimpulse von 0,3 sek schalten die Schütze sicher ein und aus. Nun habe ich versucht, die Siemens-Beispiel-Schaltung für eine Menüsteuerung mit der Mc Muffinschen Schaltung zu kombinieren. Augenscheinlich funktionierte dies auch, bis zu dem Moment, wo mir auffiel, dass die Ausgänge immer weiter hochgezählt wurden. (Q3, Q4, Q5 usw.) Die Ausgänge sollen natürlich immer Q1 und Q2 bleiben. Hat hier vielleicht jemand eine Idee, die mir weiterhelfen kann? Vielen Dank im Voraus (von einem, der langsam feststellt, dass es nicht reicht, vor 15 Jahren in der Ausbildung ein bißchen mit einer SPS gespielt zu haben... ) Meinen experimentellen Steuerungs-Erguss füge ich einfach mal bei... DateianhangSteuerung Duellanlage.zip (70 Downloads) |
28.11.2012 21:23 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo Piusfuchs ,ich habe mich dran gemacht ,alle Ausgänge sind durch Merker ersetzt , das Problem ist nur , daß nicht genügend vorhanden sind . M8 ist ein Anlaufmerker bei Start der Logo kurz da. Wenn du nun die 2 anderen Ausgänge nutzt und diese wieder auf die schnellen Eingänge gibst , dann müßte es funktionieren .oder gibt es vielleicht noch einen Vorschlag die doch etwas große Schaltung in Hinblick auf Merkereinsparung zu ändern. Hast du auch Hardware Endschalter drin ? und die Schützverriegelungen ? Am besten die Logo mit Transistorausgängen nehmen , die treiben auch ein kleines Leistungsschütz 24V DC . Gruß everlogo DateianhangSteuerung Duellanlage 2.zip (81 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf