23.12.2013 18:12 | |
Beigetreten: 01.11.2006 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 319 Bewertung: (7) |
Hallo liebe Logogeimeinde Ich will zwei acht Bit - Blöcke zu einem 16bit Block zusammenfassen. Zum Anzeigen von Meldetextblöcken. Ich habe diverse Varianten versucht, aber zu keinem Ergbnis gekommen. Wer hat eine Idee? Gruss Hagarten DateianhangSchiebergister.zip (92 Downloads) |
23.12.2013 19:44 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Das könnte so aussehen! DateianhangSchieberegister ohne alles 16Bit.zip (113 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
23.12.2013 20:08 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Oder so, mit nur einem Eingang.
DateianhangSchieberegister 1-16 mit einem Eingang.zip (136 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
23.12.2013 20:20 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo 190B! Wo hast du bei mir einen zweiten Eingang gesehen? Hab mal mein erstes Beispiel etwas optimiert und einen Plan 2 dazugefügt! DateianhangSchieberegister ohne alles 16Bit.zip (82 Downloads) |
23.12.2013 20:43 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Ich sehe, wir verstehen uns! |
06.01.2014 23:10 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Allerseits, a) die LOGO!-Serie 0BA7 hat 4 Blöcke Schieberegister (mit je 8 Bit) b) Schieberegister kann man bei allen Logo!-Serien ab 0BA5 (0BA4) per Schaltung aufbauen und ggf. auch mit den Blöcken "Schieberegister" kombinieren. Seht mal meine Antworten in folgenden Links: Schieberegister fuer 120 Takte Schieberegister verbinden für 10 Ausgänge Außerdem sind verschiedene Schaltungen mit Schieberegistern zur Textmeldungs-Anzeige bzw. -organisation hier im Forum veröffentlicht...mal die Suche bemühen... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf