Industry Online Support
Technical Forum
22.02.2006 10:23 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, ich möchte meinen Micromaster 420 mittels eines AOP per Schnell IBN Parametrieren. Dies ist über den Parameter 0010 möglich. Dieser lässt sich aber nicht verstellen und bleibt auf dem Wert "0". Muss ich davor erst irgendeine Freigabe tätigen? Wäre über Hilfe sehr dankbar. Antworten wenn möglich per Mail an SB-3.Praktikant1@AUDI.de, da ich nicht regelmäßig Internetzugang ermöglicht bekomme, aber dennoch Emails empfangen kann. |
Zuletzt bearbeitet von: Meier, Alexander am: 22.02.2006 10:26 |
|
27.11.2007 08:43 | |
Beiträge: 739 Bewertung: (55)
|
Hallo Hr. Meier, P3900 = 1 > Ende schnell IBS weiter Infos im Getting Started Guide MICROMASTER 420/430/440 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21694875 und der Betriebsanleitung: MICROMASTER 420 0,12 kW - 11 kW http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24523400 Für einetiefergehende Beratung bitte den technischen Support kontaktieren. Technical Support fuer Automatisierungs- und Antriebstechnik SIEMENS AG Tel:+49 (0) 180 5050 222 Fax:+49 (0) 180 5050 223 Mail: adsupport@siemens.com Neu Support Request: http://www.siemens.de/automation/support-request Internet: http://www.siemens.de/automation/service&support FAQ: http://www.siemens.de/automation/csi/product |
Folgen Sie uns auf