27.05.2016 14:54 | |
Beigetreten: 18.12.2012 Letzter Bes: 03.04.2024 Beiträge: 78 Bewertung: (4) |
Hallo Danke für die Info. Da muss mal Probeprogramm schreiben und reinstellen. Eisenbahnwagon |
27.05.2016 15:53 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 32874 Bewertung: (4064)
|
Ich habe mal ein Beispiel angefertigt, wie man 3 Logos im Master/Master-Modus vernetzt. Logo 1 sammelt die Daten von Logo 2 und 3 ein und bringt die gezählten Impulse des jeweiligen I3 im Meldetext zur Anzeige. DateianhangProject.zip (38 Downloads) |
27.05.2016 18:36 | |
Beigetreten: 18.12.2012 Letzter Bes: 03.04.2024 Beiträge: 78 Bewertung: (4) |
Hallo Ich brauche S0-Eingänge, hier ein Beispiel. Ich bringe diese Zähler aber der zweiten und dritten Logo! nicht in den Meldetext rein. Im weiteren habe ich insgesammt 10 S0-Eingänge. Muss also 6 verarbeitete S0-Eingänge auf die erste Logo! bringen. Auch digitale und analoge Eingänge die jeweils verarbeitet werden müssen dann auf die erste Logo! und noch alles in den Datalogger. Habe ich überhaubt so viel programmierbare Kapazität unter den drei Logo's!? Oder muss ich auf eine S7-1200 ausweichen? Eisenbahnwagon DateianhangS0-Master-Maste-Master.zip (32 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Eisenbahnwagon am: 27.05.2016 18:39:35 |
|
Folgen Sie uns auf