14.01.2014 13:57 | |
Beigetreten: 11.06.2008 Letzter Bes: 08.11.2023 Beiträge: 13 Bewertung: (1) |
Hallo Forum, an meinem Notebook (HP EliteBook 8570p mit Win7 64bit) habe ich seit kurzem folgendes Problem: Über Netzwerk kann ich keine Steuerung mehr erreichen. Beim Einstellen der Schnittstelle sind die beiden Netzwerk Controller mit Ausrufezeichen versehen. Bei der Diagnose kommt folgende Meldung 0X0381 Schnittstellenparametrierung unbekannt. (siehe Anhang) Eine Reperaturinstallation von Step 7 war erfolglos. Installierte Siemens Software siehe Anhang. viele Grüße Christian Dateianhangstep7.pdf (62 Downloads) |
15.01.2014 08:06 | |
Beigetreten: 11.06.2008 Letzter Bes: 08.11.2023 Beiträge: 13 Bewertung: (1) |
Hallo, habe beide Schnittstellen deinstalliert, und nach Neustart installiert,leider Erfolglos. |
21.01.2014 11:07 | |
Beigetreten: 20.03.2013 Letzter Bes: 03.04.2024 Beiträge: 676 Bewertung: (43) |
da gibts einen FAQ, der das genau beschreibt (mit registry-einträgen löschen). Aber nehme an, das wirst du bereits so gemacht haben? Ging das Ganze schon mal? |
Best Regards, |
|
Folgen Sie uns auf