08.04.2011 22:42 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hi Leute, ich will einen 4-drähtigen Schrittmotor im bipolaren Modus mit einer LOGO ansteuern. Er läuft mit 14v DC und hat 200 Schritte pro Umdrehung. Ich habe im Forum schon einen Beitrag gelesen von einer Ansteuerung und da war die Rede von schnellen Schaltfrequenzen. Der Schrittmotor muss hier nicht so schnell drehen. Ich würde gerne eine 360 Grad Drehung hinbekommen. Das Problem: Wenn ich I1 einschalte geht der Motor 2 Schritte nach links und dann wieder 2 Schritte nach rechts. Bei einer erhöhten Schaltffrequenz macht er manchmal auch grössere Sprünge... Im Anhang findet ihr noch das Schaltprogramm, ein Schema für die Anschlüsse der Ausgänge bzw. der Spulen und ein Bild, wie die Spulen angesteuert werden müssen. Danke im Voraus MfG Mongi2 DateianhangSchrittmotor_Schema_FabianSch.zip (448 Downloads) |
11.04.2011 09:49 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo mongi2, hast Du schon mal die Themen im Forum Dir angsehen zum Thema Schrittmotor und LOGO! ? Vielleicht findest Du da ja noch wertvolle Hinweise. Viel Erfolg Sabine |
11.04.2011 17:27 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo mongi2, deine Schaltung gibt nicht die korrekte Schrittfolge aus! Modifiziere die Schaltung wie folgt: - füge einen Block "NAND (Flanke) ein - S4 muss nun vom Eingang "R2 des RS-Blocks an deisen Block NAND(Flanke) verändert werden. - Verbinde nun den Ausgang des Blocks NAND(Flanke) mit dem Eingang "R" des RS-Blocks ...nun ist die Schrittfolge korrekt (für die entsprechende Drehrichtung!)... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
11.04.2011 19:42 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Danke für die Antworten. Ich werde so schnell wie möglich die Schaltung ausprobieren. Im Anhang seht ihr, wie die Schaltung jetzt aussieht. LG mongi2 DateianhangSchrittmotor3.zip (444 Downloads) |
Folgen Sie uns auf