29.10.2015 09:07 | |
Beiträge: 49 Bewertung: (0) |
Habe für eine Klimaanlage das Schrittmotor - Expansionsventil angesteuert. Aufgabe: nach dem Starten 100 Schritte öffnen, beim Beenden 120 Schritte zumachen (20 Schritte Reserve) - keinerlei Regelungen dazwischen. Da dies nur wenig benutzt wird - direkt mit internen Relais geschalten. Da eine Mittelanzapfung an den Schrittmotoren ist - genügt Arbeitskontakt.Vorab - Testprogram - Variante mit vier Relais und mit 3 Relais im Anhang. Bei der 3-Relaisvariante sind externe Umschaltkontakt - Relais erforderlich. DateianhangLogo-Test-Schrittmotor-2015-10-29.zip (234 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ernst63 am: 29.10.2015 10:32:38 |
|
29.10.2015 09:35 | |
Beiträge: 49 Bewertung: (0) |
2.Anhang
DateianhangLogo-Test-Schrittmotor-2015-06-13.zip (183 Downloads) |
10.11.2015 11:00 | |
Beiträge: 49 Bewertung: (0) |
Ein Wahnsinn - gibt's ab 7€ inkl. Versand - Rechnet sich vielfach da die CE ja um 20€ billiger ist |
Folgen Sie uns auf