07.12.2018 14:47 | |
Beiträge: 28 Bewertung: (1) |
Such doch mal im Help nach Fifo und gehe dort zu den Table functions. Vielleicht hilft dir die dort beschriebene Lösung ja weiter. Viel Erfolg |
07.12.2018 14:53 | |
Beiträge: 28 Bewertung: (1) |
Sorry, nicht "table functions", die sind etwas schräg, sondern "Migration of table functions" |
17.01.2019 17:09 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 14.03.2024 Beiträge: 842 Bewertung: (89) |
Hallo, du darfst das Ansteuern des Ventils natürlich nicht bei der pos. Flanke der Ausblaslichtschranke machen. Das ist ja nur für einen Zyklus aktiv. Die Abarbeitung des Timers und die Ansteuerung des Ventils muss jeden Zyklus aktiv sein. Es sollte so sein wie bei meinem Post vom 07.12.2018 11:27. Hier nochmals der gesamte Ablauf:
Hoffe das ist jetzt klar. Mfg aus Kärnten |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
18.01.2019 08:06 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Vielen Dank... jetzt habe ich es auch verstanden. Es funktioniert so wie es soll. Danke |
Folgen Sie uns auf