25.06.2015 11:19 | |
Beigetreten: 05.11.2009 Letzter Bes: 20.02.2019 Beiträge: 842 Bewertung:
|
Hallo, hier wäre zu prüfen, ob man nicht eine Array an den Baustein übergeben kann, dann kann man ganz einfach über den Index auf ein einzelnes Bit zugreifen. Wenn mit optimierten Bausteinen gearbeitet wird, wird es auch keine andere Lösung geben, da keine Absolutadressen mehr bekannt sind, sondern das System die Variablen da ablegt wo am effektivsten darauf zugegriffen werden kann. Im Programmierleitfaden zu S7-1200/1500 ist die Ablage der Daten ganz gut beschrieben. Bei manchen Programmteilen ist es sinnvoll größere Änderungen in der Programm und Datenstruktur vorzunehmen um das Programm auch leserlich und nachvollziehbar zu gestalten. Grüße H0556 |
Folgen Sie uns auf