21.09.2011 10:13 | |
Beiträge: 496 Bewertung:
|
Hallo Kostas, vielleicht suchst du sowas... DateianhangAnalog_proportional_V1.zip (60 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
21.09.2011 11:11 | |
Beiträge: 496 Bewertung:
|
Du findest hier eine Schaltungssammlung von Betel in der es mehrere Downloads gibt. Unter anderem findet man da auch eine Excel-Tabelle zur Berechnung von Gain und Offset, da deine gewünschten Werte eintragen und es wird dir dein zu verwendenter Gain und Offset angezeigt. KLASSE SACHE!! Hier jetzt eine angepasste Version nach deinen Wünschen. DateianhangAnalog_proportional_V2.zip (49 Downloads) |
21.09.2011 18:16 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 10.01.2021 Beiträge: 1685 Bewertung:
|
Hallo Allerseits, sorry, auch die letzte Version (Analog_proportional_V2.lsc) arbeitet nicht korrekt (sondern nur 1 x beim Ansteigen von T). Außerdem habt ihr leider nicht meine Hinweise zur Skaierung von PT-Sensoren an der LOGO bei Verwendung eines AM2PT- bzw. AM2RTD-Modules berücksichtigt!? ![]() ![]() Im Anhang habe ich euch eine die Aufgabenstellung korrekt lösende Version beigestellt,die zudem auch noch mit der best möglichen Auflösung für die Temperaturanzeige und Ausgangsspannung arbeitet... Wird jedoch ein anderer Messwandler mit 0..10V Ausgang eingesetzt ist natürlich die Eingangsskalierung zu ändern... MfG Betel DateianhangDEMO_Analog_proportional_V3.zip (63 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
3 Benutzer |
27.10.2011 08:57 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 02.11.2020 Beiträge: 3180 Bewertung:
|
Schau dir mal die Blöcke "B004 min" und "B005 max" an Dort kannst du dir die Werte einstellen |
Versuch macht kluch .... |
|
Folgen Sie uns auf