10.08.2015 11:52 | |
Beigetreten: 16.09.2013 Letzter Bes: 25.08.2022 Beiträge: 28 Bewertung: (1) |
[snip]
Und schon habe ich das nächste Problem! Und zwar kann ich seit dem FW Update keine Verbindung mehr zu der CPU aufbauen. Ich habe in der Hardwarekonfig die FW 1.8 (1.8.1 gibt es nicht) projektiert. Wenn ich eine Verbindung aufbauen will kommt die Meldung siehe Screenshot. Mehr passiert nicht. Wenn ich in der Hardwarekonfig wieder FW 1.1 projektiere kommt beim Laden nur ein Hinweis, dass die reale CPU eine andere FW hat und alles funktioniert (außer die WSTRING_TO_STRING Operation).
---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Zuletzt bearbeitet von: XDPaddy am: 10.08.2015 11:53:18Zuletzt bearbeitet von: XDPaddy am: 10.08.2015 15:13:43Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 10.08.2015 16:42:41Neue Überschrift nach splitten |
|
Folgen Sie uns auf