15.08.2013 11:57 | |
Beiträge: 3609 Bewertung: (29) |
Import einer technischen Frage des Benutzers Klatscher
|
15.08.2013 15:03 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo Klatscher, Sekunden rauf- und runterzählen wäre kein großer Akt. Wichtiger wären ein paar andere Informationen. Wie lange fährt denn der Antrieb denn ungefähr für die 200mm? Liegt die Laufzeit bei z.B. 100s, kann man besser 1/10s oder 1/50 s zählen, daß erhöht die Genauigkeit keim Abschalten. Du wirst immer mit Ungenauigkeiten leben müssen, da ein Ersetzen von Endschaltern durch Imulszählungen irgendwann zum Verlauf des Zählers führt und damit die Abschaltpunkte nicht mehr mit dem mechanischen Endpunkt übereinstimmen. Du kannst kostenlos auf der entsprechenden Siemensseite die LOGO!-Software von 6.1 auf die aktuelle Version 7.1.5 hochrüsten. https://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/de/logikmodul-logo/demo-software/Seiten/Default.aspx?HTTPS=REDIR |
15.08.2013 15:35 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo Klatscher, im Anhang mal ein mögliches Beispiel. Bei Fragen kannst Du Dich gerne melden. |
16.08.2013 10:19 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für die Info, ich werd es testen. Gruß Klatscher |
16.08.2013 10:47 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo motmonti.Anbei das bisherige Programm als zip.Danke nochmal. Vielleicht sieht man jetzt besser,was mein Problem ist. Gruß Klatscher Dateianhangtest1.zip (60 Downloads) |
16.08.2013 16:18 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo Klatscher, im Anhang mal eine Variante auf Grund Deines Programms. Der Impulsgeber gibt alle 0,1s eine positive Flanke ab, welche gezählt werden. Im Zähler B013 ist die angenommene Laufzeit in 1/10s hinterlegt (11,6s/ 0,1s = 116). Du kannst Dich ja rantasten und den Wert erst einmal kleiner halten und z.B. 100 in den Schaltpunkten eintragen und dann erhöhen, bis es paßt. DateianhangEndschalter simulieren über Zähler.zip (80 Downloads) |
17.08.2013 14:44 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Im Anhang mal noch eine zweite Möglichkeit die Laufzeit zu ermitelln und uaszuwerten. Über die zwei Eingänge und den Mux wird an den Ausgang des Mux der Wert -1, 0, +1 ausgegeben. Die Analogaritmetik verrechnet diesen Wert mit dem aktuellen Stand der Analogrampe. Wird jetzt der Motor für schließen aktiviert (hier durch I2 simuliert), läuft die Rampe mit 10 Impulsen pro Sekunde aufwärts. Wird der Taster geöffnet, stopt die Rampe und behält ihre Position bei, da Stufe 1 und Stufe2 den gleichen Wert haben. Wird der Motor für Öffnen aktiv, so wird von dem aktuellen Stand der Rampe 1 abgezogen und die Rampe bginnt nach unten zu laufen. Grundbedingung für diese Schaltung ist ein Auffahrbefehl für alle Rollos nach dem Netzein, da die Rampe keine Remanenz besitzt. Die aktuelle Position der Rolladen und Sollpositionen bei bestimmten Tageszeiten läßt sich dann mit Analogbausteinen vergleichen und die Rolladen entsprechend einstellen. DateianhangLaufzeitermittlung.zip (73 Downloads) |
Folgen Sie uns auf