04.05.2016 12:58 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo, ich wöllte data data zwischen CP1243-1 und CP1242-7 V2 GPRS senden. Ich weiß es nicht wie kann man das machen. Vielen Dank Viele Grüße |
04.05.2016 13:17 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 10.05.2024 Beiträge: 3829 Bewertung: (556) |
Hallo, ich hab das selber noch nicht gemacht aber schau mal in folgenden Link. Zu Deiner Fragen gibt es von Siemens ein Anwendungsbeispiel: Datenkommunikation zwischen S7-1200-Stationen und TeleControl Server Basic V3 via CP 1242-7 V2 und CP1243-1 Gruß, Towome |
|
|
04.05.2016 13:20 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1051) |
hallo tomas, wie genau kann ich mir das vorstellen? Willst du Daten über einen CP1242-7 mit GPRS und Internet an eine andere Steuerung mit CP1243-1 senden? Welche CP´s hast du da genau? Vielleicht hilft dir dieser FAQ: Datenkommunikation zwischen S7-1200-Stationen und TeleControl Server Basic V3 via CP 1242-7 V2 und CP1243-1MLFB? Grüße, |
Zuletzt bearbeitet von: mopS04 am: 04.05.2016 13:22:30FCK WAR! |
|
04.05.2016 14:03 | |
Beigetreten: 16.09.2013 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 199 Bewertung: (23) |
ist das die gleiche Themenstellung wie hier: https://support.industry.siemens.com/tf/de/de/posts/147275/ oder hat sich was in der Richtung getan? |
Folgen Sie uns auf