13.04.2011 22:34 | |
Beiträge: 39 Bewertung: (1) |
Hallo Robster Danke für die Antwort. Mit Zyklisch habe ich natürlich eine Zeitinterval gemeint (wie auch Dein Vorschlag war). NachRUN wird SEND__PTP genau einmal korerkt ausgeführt. Siehe Printscreens (Fotostecke) im Anhang. Den REQ habe ich jeweilsmit steuern auf «1»ausgelöst, Was muss ich tun damit ich SEND_PTP mehr als ein Mal auslosen kann? Danke für Deine Hilfe und Grüsse Salu_. DateianhangFotostrecke SEND_PTP REQ.zip (255 Downloads) |
18.04.2011 23:09 | |
Beiträge: 39 Bewertung: (1) |
Hallo Robster Danke für Deine Antwort. Ich habe mir einen Portmonitor umgeschnallt und habe den Verkehr angesehen. Ich sende STX STX STX dann die folgenden Zeichen 0100CZ1018F dann ETX ETX ETX. Im Datenbaustein habe ichdie Zeichenfolge wie folgt abgespeichert '0100CZ1018F'. Wenn ich den ersten REQ sende geht ja alles so wie es soll und die Gegenstelle antwortet. Vor der effektiven Zeichenfolge '0100CZ1018F'werden HEX 254 (þ) und HEX 017 (ETB= End of Trans. Block) vor dem Befehl gesendet - keine Ahnung wie es dazu kommt. Ds zweite REQ verbleibt dann im 7002'er Status auf ewig... Wenn ich die Zeichenfolge '0100CZ1018F' im Portmonitor eingebe antwortet die Gegenstelle wie erwartet und dies lässt sich unendlich wiederholen. Wenn ich nur die S7 am Portmonitor habe werden die HEX 254 (þ) und HEX 017 (ETB= End of Trans. Block) ebenfalls vor dem Befehl gesendet. Ohne Gegenstelle kann ich dannREQ's auslösen so viel ich will. Weitere Checks: Die Portkonfiguration in der S7 habe ich mir auch angesehen 9600/8/1 gerade - passt! «Konfiguration für die Nachrichtenübertragung» nichts ausgefüllt. Als Anlage die Mitschnitte der Kommunkation die ich oben beschrieben habe. Was mache ich falsch, dass das versenden des ein und des selben Strings via S7 nicht funktioniert, aber über den Portmonitor wohl.... Hat jemand eine Idee ??? Grüsse Salu_ DateianhangPortmonitor 9600 8 1 even.zip (213 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: salu_ am: 28.04.2011 12:28 |
|
02.05.2011 19:23 | |
Beiträge: 39 Bewertung: (1) |
Hallo Robster Ja, die Sache ist noch aktuell...danke fürs Weiterleiten... GüsseSalu_ |
16.06.2011 12:25 | |
Beiträge: 39 Bewertung: (1) |
Hat Irgendjemand eine Idee wie man dem Problem zu Leibe rücken kann? Salu_ |
Folgen Sie uns auf